结果:找到"34401A Agilent34401A 台式数字万用表",相关内容975条
- 如何使用数字万用表对PCB板进行检测
- 第一次独立做项目,在手焊好元器件之后由于接上电源没有反应,并且由于我在绘制PCB板的时候没有添加测试点。所以只好直接使用万用表进行测试,但是遇到了一些问题:直接使用万用表对TYPE-C的VBUS引脚进行检测,但是无法测出电压/电流值,测试其他的元起价的时候都无法测出电流,但是可以测出交流档的电压值。如果直接将万用表的探针接到贴片元件的两端的话又常常由于一些未知原因(猜测是接触不良)导致没有读数。(比如说直接测试一个电阻的阻值的话读数时有时无,有些电阻干脆根本测不出来)所以我有下面这些问题:所以使用万用表进行PCB测试的时候一定要使用测试点来进行测试吗?或者是可以不需要测试点直接将万用表的引脚...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 设计、万用表、PCB 发帖人:linxu222 发帖时间:2024-06-06 00:53:00
- 福禄克17B系列万用表
- 作为电子行业的专业工具,福禄克万用表系列一直以来都备受信赖。其中,17B+、17BMAX-01、17BMAX-02和17BMAXKIT是四款备受瞩目的产品,它们在测量领域提供了卓越的性能和便利性。17B+:这款万用表集多种功能于一体,包括电压、电流、电阻、电容、温度等基本参数的测量。内置的真效值功能能够准确测量非正弦波形,而快速检测技术确保了高效的测量速度。另外,17B+还具备背光显示屏和符号显示功能,方便在各种环境下使用。17BMAX-01:这款万用表是专为工程师和技术人员设计的。它具备更强大的测量功能,包括频率、电感和电容的测量。同时,它还具备RS-232接口和PC远程控制功能,将数据传...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 万用表 Fluke 立创MRO 发帖人:十七ovo 发帖时间:2023-07-21 15:03:00
- 安捷伦Agilent34401A台式数字万用表
- Keysight(原Agilent)34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。良好的台式工作性能34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作"功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 34401A Agilent34401A 台式数字万用表 发帖人:深圳沙井方丰瑞仪器 发帖时间:2023-05-10 17:39:00
- DMM7510型吉时利七位半触摸屏数采万用表
- Keithley吉时利DMM7510型七位半触摸屏数采万用表1、高精度万用表,分辨率3位半到7位半蒋2、扩展小量程:100mV,1Ω和10?A量程,更适合低电平信号测量3、自动校准功将温度和时间的漂移对测试的影响降至***,从而提高精度和稳定性4、5英寸高分辨率触摸屏显示屏5、实现信号和瞬态的可视化6、缩短学习曲线,更迅速获得结果7、利用采样速率1MS/s的18位AD转化器,***分析电流和电压的瞬态波形波形8、超大容量读数内存(2750万数据),捕获更多信号9、先进模拟触发,包括边沿、脉冲和窗口模式,捕获关键信号10、触控缩放,设置光标功能,便捷的人机交互功能11、无需连接计算机,通过触摸...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: DMM7510型吉时利七位半触摸屏数采万用表 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-03 18:58:00
- 是德/安捷伦Agilent34465A台式数字万用表
- 34465A六位半数字万用表,Truevolt数字万用表六位半数字万用表,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。4.3英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快进行统计分析30ppm基本DCV精度使您可以充满信心地进行测量1µA量程和pA分辨率能够测试小功率器件可通过USB或LAN/LXI核心接口进行灵活的自动化测量现在包括数字化和先进触发(DIG)功能
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 万用表,34465A 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-04-23 14:58:00
- Fluke8508A八位半高精度标准数字万用
- Fluke8508A八位半高精度标准数字万用蒋福禄克Fluke八位半高精度数字万用表8508A概述:随着8508A的面世,福禄克又为计量的应用打造出全新的产品-参考级高准确度数字多用表。8508A融合了福禄克数十年来所积累的专业经验和技术力量,在准确度和稳定性、功能性和多用性以及易用性上都凸显出的实力。福禄克Fluke八位半高精度数字万用表8508A特点:超强的功能性,准确性以及稳定性增强的功能性和多用途性简便易用多功能的测量仪器直流电压和交流电压测量量程从200mV到1kV全面满足一般电压测量需要具有独特的电流测量系统电阻测量量程从2Ω到20GΩ,分辨力为10nΩ,是一个完整的电阻测量系统...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: Fluke 8508A八位半高精度标准数字万用 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-05-11 21:16:00
- 立创商城LCSC530+万用表简单测评
- 在节前终于收到里赠送的LCSC530+万用表,正好放假休息一下,对该表进行了简单的测试,主要是精度方面。文字水平有限,图来凑。主要测试的项目为直流电压,交流电压,直流电流,电阻,电容等测试。万用表选了手里的是德34401A和FLUKE117C作为对比。电流采用菊水PLZ150F。话不多说上图。////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////这个表总体来说各项初始精度还是不错的,不知道长期稳定性如何,等过段时间再做测试。还有就是外面的保护套时间长了是否会变成豆腐渣。之前有过一台费思泰...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: 立创商城 LCSC530+ 万用表 发帖人:wyh0012 发帖时间:2019-09-12 22:23:00
- 【再送1500台!】立创LCSC530+万用表正式上架
- 万用表作为电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,甚至具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能,万用表还具备电压、电流、电阻三大基础测试项目,乃电子攻城狮的必备神器!!!立创商城本着优质优价的原则,选择了业内一流厂商作为合作伙伴,设计了LCSC530+这款高稳定性元件、可靠耐用的万用表产品,不仅价格亲民,更集性能稳定、响应速度快、寿命长等优点于一身。LCSC530+已经正式在商城上架,售价仅为89元。继上次赠送5500台万用表之后,很多用户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!(注意:参与...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 万用表 免费 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-16 18:24:00
- 【新品交流】立创商城新型数字万用表LCSC530+新品交流区
- >>点击查看商品详情<<新型数字万用表LCSC530+已上线,欢迎大家留言交流,官方将一直关注动态,与大家互动。目前商城已启动“积分兑换万用表”活动!大家可前往积分商城兑换>另外,继上次赠送5500台万用表免单券之后,很多客户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!2019年8月28日-8月31日,在立创商城的单笔订单实付金额满1000元,将获得数字万用表免单券一张。**备注:1)参与客户编号按支付时间排序,每个客户编号限参与1次,数量有限,先到先得(已获得过《5500台免费送!立创LCSC530+万用表正式上线》活动奖励的客编号,将无法参与本次活动);2)免单...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 万用表 LCSC530+ 新品 立创商城 发帖人:立创小星 发帖时间:2019-08-16 17:13:00
- 超级尖的万用表笔,测试0402封装及BGA引脚无压力,以及万用表的电池
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 特尖万用表笔 发帖人:Leozrj 发帖时间:2018-01-08 11:57:00
返回